主题中讨论的其他器件: UCC21520、 UCC27517A、 UCC27511A
你好!
感谢您的回答。
我想像上面所示的那样制造一个交错式升压转换器。
我从 TI 购买了一个 TIDA-01159栅极驱动器、用于升压转换器。
我想通过连接 OUTA 和 OUTB 来驱动一个 MOSFET、如 SLUA778A 文档的图17所示。(INA 和 INB 是短型)
因此、我想使用两个 TIDA-01159来驱动两个 MOSFET。
是否存在电路问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
感谢您的回答。
我想像上面所示的那样制造一个交错式升压转换器。
我从 TI 购买了一个 TIDA-01159栅极驱动器、用于升压转换器。
我想通过连接 OUTA 和 OUTB 来驱动一个 MOSFET、如 SLUA778A 文档的图17所示。(INA 和 INB 是短型)
因此、我想使用两个 TIDA-01159来驱动两个 MOSFET。
是否存在电路问题?
谢谢你。
尊敬的 Kim:
感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。
正如您在 SLUA778A 中所读出的、UCC21520具有出色的延迟匹配、并且完全能够使其输出并联。
我们通常看到客户更倾向于使用交错式升压 PFC 的单通道驱动器、但我了解到使用 TIDA-01159提供有效的解决方案是很好的。
如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果感觉不好、请随时提出更多问题。
谢谢、此致、
John
感谢您的回复。
我们需要制造3kW 交错式升压转换器。
(标称输入电压=约200VDC、输入电流=约15A
标称输出电压=约410VDC、输入电流= 约7.5A)
MOSFET 驱动的开关频率计划约为16kHz。
问题1)"我们通常看到客户更倾向于使用交错升压 PFC 的单通道驱动器"
=> 这是因为它反映了价格、效率等吗?
问题2) 是否有推荐用于3kW 交错式升压转换器的栅极驱动器?
(针对我们的项目)\
谢谢、致以最诚挚的谢意。
Kim
您好、Kim、
对于单相 PFC、通常使用单通道低侧栅极驱动有源开关、以最大程度地降低 FET 的开关损耗。
这是一种具有成本效益的解决方案、并且对一些驱动器进行了优化(更高的驱动电流、增加了保护功能、减小了尺寸、减少了传播延迟等)。
对于单相3kW 交错升压、UCC27511A 或 UCC27517A 是不错的选择、它们提供高驱动强度和低传播延迟、以实现更高的开关频率并驱动更高的栅极电荷 FET。
此外、我们还通过以下链接提供了多种参考设计:
http://www.ti.com/reference-designs/index.html
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、