This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:充电操作期间出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802, PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832795/pmp9766-problems-during-the-charging-operation

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件: TPS63020TPS63802

您好!

我阅读了PMP9766.http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 的文档 、希望使用此参考设计为超级电容器充电。 不过、在充电过程中、我有一些小错误。

在图5中、在充电操作期间、是恒定电流充电还是恒定电压充电?

如何计算充电电流?

如何计算充电时间?

谢谢!

此致、

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    您能否分享您的电源要求、例如输入/输出电压、充电电流?

    TPS63020 DS 中未指定负电流限制。  

    请查看新的 TPS63802。 您可以在该规格中找到负电流限制。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在学习 PMP9766的文档。 我很好奇、根据 PMP9766文档中设置的参数、在充电过程中是恒定电流充电还是恒定电压充电?  充电电流是多少? 以及如何计算充电时间?

    在我的应用中、输入电压为12V、输出电压为5.4V、 充电电流为1A。 PMP9766无法应用于我的应用。 但我想知道 PMP9766的充电操作是如何实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    由于超级电容器具有低阻抗、因此转换器在电流限制下运行。 因此、充电电流受到电流限制为负值。 请参阅测试报告中的第3.2章。

    您是否需要双向操作、或者您是否只需要一个降压转换器来为超级电容器充电? 也许您可以共享应用程序的方框图。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是我们的方框图。

    这只是初始计划、我们想了解是否有更好的计划。

    谢谢、此致、

    文秀