This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:TIDA-00287连接到 USB3.0协议分析器

Guru**** 2615705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831171/tida-00287-tida-00287-is-connected-to-usb3-0-protocol-analyzer

器件型号:TIDA-00287

您好!

在主机和集线器之间连接协议分析器时、我们有一个 USB 未知数据包/错误。

几秒钟后、USB 数据包也会停止。

当集线器连接到上游中的主机和下游中的器件#1时、它正常工作

 未知数据包/错误和 USB 数据包停止的原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    您能否提供协议跟踪、以阻止坏数据包/流量?  如果您想直接向我发送文件、我将向您发送一个朋友请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    数据包在跟踪中的哪个位置完全停止?  我看到很多  [1未知/2 PHY 错误]类型的流量、当存在 USB 分析器时、总线上似乎有噪声、导致链路提早退出 U1/U2 -但这不会导致功能故障、也不会 在现实世界中发生。  向我发送交通停止的索引号、以便我可以进行调查。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    我们检查了另一家公司的 Hub、发现了同样的问题。

    我们将与公司协议分析器分享该问题。

    一旦我们得出结论、我将与您分享。

    B.R

    Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    在我们等待分析仪公司的响应时、我正在关闭此主题。  如果您有任何进一步更新/问题、请发布、以自动重新打开该主题。

    谢谢、

    JMMN