This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:有关 THS4531A 放大器增益设置的问题

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830460/tida-00176-question-regarding-ths4531a-amplifier-gain-settings

器件型号:TIDA-00176
主题中讨论的其他器件: THS4531A

如 TIDA-00176手册第21页(第4.1.1.3章)所述、对于1Vpp 输入信号、THS4531A 放大器的增益设置为5。 这会在输出端产生5Vpp 差分信号。 由于我们有2.5个通用基准和5V 电源、 因此输出摆幅为0-5V、这种情况不应发生。

阅读以下文本时:

由于增益为5、典型的1V PP 输入信号会利用大约50%的 ADC 满量程范围(FSR)、
这会导致1位精度损失、从而产生等效的15位分辨率。 越低
0.6V PP 的输入电压将利用大约25%的 FSR、这通常等于14位分辨率。

我假设增益为2.5是正确的选择。 我在这里有什么想法是错误的?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运算放大器 THS4531A 具有轨到轨输出能力、因此具有2.5V 基准输入的1Vpp 输入将导致输出摆幅为5Vpp 或0-5V。 这在运算放大器功能范围内、因此没有问题。 但是、最坏情况下的线性输出范围为0.2V - 4.75V、因此建议使用略低于5的增益、以便充分利用运算放大器范围并保持在线性区域内。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我更正: THS4531A 全差分放大器的5增益完全可以。 请注意、我们有差分信号、我们讨论差分信号的峰峰值电压、这是峰值振幅的两倍。

    正弦/余弦编码器具有差分输出信号、每个信号(正弦+和正弦-或余弦+和余弦-)仅具有0.25V 峰值振幅。 假设(正弦+)-(正弦-)、我们得到0.5V 的差分峰值振幅、即1V 的峰间值。  

    现在、让我们将这些差分信号放大5倍的增益。 每个差分信号、例如正弦+和正弦-现在的振幅为1.25V、直流失调电压为2.5V、它们非常适合 THS4531A 的线性范围(1.25V 至3.75V)。

    如何获得5Vpp:正弦+和正弦-之间的差分峰值振幅仅为2.5V。 由于它在+2.5V 和-2.5V 之间波动、因此峰间电压为5Vpp。  

    因此 、对于 THS4531A 全差分放大器而言、5增益完全可以。  

    如前所述、假设差分编码器信号为1Vpp、此增益甚至仅利用 THS4531A 输出范围的50%左右、但建议增加裕度、因为1Vpp 是编码器的标称输出电压、但最大值可以是1.2 Vpp、甚至更高的待定供应商。  

    此致、
    Martin