This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00364:直流链路电容与放大器;浪涌电流保护

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00472
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832743/tida-00364-dc-link-capacitor-inrush-current-protection

器件型号:TIDA-00364

您好!

这是 Kalyanraj、目前在5kW PMSM 驱动系统上工作。

规格:

输入电压:36-60V (电池)

Fsw:~20kHz

最大输出电流:136A

由于尺寸限制、我们在直流链路电容器和浪涌电流保护实现方面面临一些问题。 我请您澄清以下几点、

1.对于给定规格,计算出的纹波电流值为~ 70A。 对于如此大的电流、需要使用的电容器数量更多(例如20)。  

是否建议在不使用这些电容器的情况下操作系统? (电池可能会向逆变器提供纹波电流)  

2、如果直流链路电容是强制性的、是否需要针对该电压范围(最大60V)的浪涌电流保护?  

此致、

Kalyanraj D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalyanraj、

    需要使用电容器来满足瞬时电流要求、尤其是对于高动态负载。 对于非动态负载、可以减少电容器、  请参阅 www.ti.com/.../TIDA-00472以了解此类用例演示。

    浪涌电流要求在很大程度上取决于您的应用。 为了控制浪涌电流、您可以考虑在两个开关之间串联一个开关、其导通时间可被控制。

    谢谢、

    Jasraj