This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2592:LMX2592

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2595, PLLATINUMSIM-SW, LMX2594, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831588/webench-tools-lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2595PLLATINUMSIM-SWLMX2594LMX2491

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在5MHz 偏移、6GHz 载波的情况下、我要求-155dBc/Hz

我可以从 TI 列表中考虑两个选项: LMX2592和 LMX2595

如果您有更好的 PLL、请这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roni、

    为了获得最佳仿真结果、我建议使用我们的 PLLatinum Sim 工具。  可从 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 获取

    它模拟6GHz 载波的5MHz 偏移、对于 LMX2594为-144、对于 LMX2592为-148。  任何一个都无法在5MHz 偏移下达到您的目标。

    您的设计将需要一个外部 VCO、您可以使用 LMX2491/92等器件来驱动它。

    此致、

    Dean