This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:减少了电池节数

Guru**** 2614915 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76940, BQ78350-R1, BQ78350, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832399/tida-00792-reduced-cell-count

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1BQ78350BQ34Z100-G1

尊敬的先生

有关48V 电池管理系统的设计、我参考了 TIDA-00792。 此设计的最大电池节数为15S。

1.我需要将此设计用于13节串联。 请确保我需要在设计中进行哪些更改

2.对于本设计,我可以并联连接多少节电池(最大 Ah)。

此致

Hemavathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemavathi、

    BQ76940数据表的一个部分显示了如何连接电池以减少电池节数(请参阅表26)。 还有一个13节的 TI 参考设计-您可以将其用作连接13节电池的参考: http://www.ti.com/tool/TIDA-010030

    BQ78350-R1数据闪存中"设计容量"参数的最大值为32767mAh。 但是、如果您使用 BQ78350-R2固件(可从 此处获取:http://www.ti.com/tool/BQ78350-R2-DEVICE-FW)升级 BQ78350-R1、则可以使用 IPSCALE 功能按比例缩放10或100。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt Sunna

    感谢您的信息。

    我需要以下建议和解决方案  

    我们正在参与开发自己的 SOC 算法。 在这种情况下、是否可以使用 bq76940进行初级保护? 此外、您能否推荐采用此算法的电量监测计 IC 和 MCU。

    2.如何在其中实现 CAN 通信

    此致

    Hemavathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamavathi、

    是的、BQ76940可用作初级保护器。 BQ78350配套控制器也是采用 CEDV 算法的电池电量监测计。 如果您想开发自己的监测算法、可以使用 MCU、但我无法提供有关如何开发该算法的指导、因为我们的监测算法是专有的。 您可以选择满足系统需求的 MCU (可能需要搜索可进行 CAN 通信的 MCU)、也可以从以下 TI 参考设计中选择 MCU。

    对于 CAN 通信器件的问题、如果您需要帮助、我建议在此器件上开始新的 E2E 问题。 然后、此问题将分配给该器件的专家。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010030 -使用 MSP430 MCU、BQ34Z100-G1电池电量监测计(使用 Impedance Track 算法)、并包含 CAN 通信器件。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00792 -使用 BQ78350-R1作为控制器和监测计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00449 -使用 MSP430控制器。 包含示例代码

    此致、

    Matt