This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65LVDS95:参考设计

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832484/webench-tools-sn65lvds95-reference-design

器件型号:SN65LVDS95

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在寻找 SN65LVDS95评估套件的电路原理图。 未使用的输入是否只是接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gidion、

    我们提供了适用于类似产品 SN65LVDS83B 的评估套件原理图、网址 为:http://www.ti.com/lit/ug/snlu233/snlu233.pdf

    由于 DIN 引脚具有内部弱下拉电阻、因此它会使所有输入保持悬空状态、这应该正常。 但是、为了避免噪声干扰 、您希望在电路板上为未使用的引脚实施下拉、我建议使用~10k 欧姆的下拉电阻。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    非常感谢您的链接。 SN65LVDS83B 原理图对我的设计非常有帮助。

    此致、

    Gidion