This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:此设计是否适用于商业应用

Guru**** 2614895 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832281/tida-00281-is-this-design-suitable-for-commercial-applications

器件型号:TIDA-00281

您好!

我们使用 TIDA-00281参考设计开发双轴电动汽车。 我们正在尝试使用此设计运行300W BLDC 电机。

我想确认此设计是否适合电动自行车等商业应用。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-00281。 此设计面向功率高达1kW 的48V BLDC 应用、因此300W 应用将在设计能力范围内。 列出的器件应具有商业级和 Q1级。 对于汽车应用、专门使用 Q1额定器件。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢你的回答!!!!

    我们将确保使用 Q1级组件。

    谢谢!!!