This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:bq34z100pwer-G1 (TIDA-010030)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831156/webench-tools-bq34z100pwr-g1-tida-010030

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ34Z100-G1BQ34Z100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI 团队、

如何实现100安培的 SOC 和 SOH 逻辑。 请说明更有效的词语。 请分享 SOC 和 SOH 逻辑的一些示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    在如此高的电流和容量下、使用 bq76940等监控器将更好地为您提供服务、该监控器具有针对故障的保护功能、这与 bq34z100-G1不同。 与需要更多配置并需要更长生产时间的 IT 算法相比、它还使用了更简单的库仑计数算法、但实施起来不太困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我对 SOH 逻辑感到困惑。 您能否解释并提供 SOH 逻辑实现的一些参考或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阐明 SOH 逻辑的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    实际上、我不知道如何通过监测计 IC 实现 SOH 逻辑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您无需为 SOH 实施任何逻辑。 监测计会自行学习并向您报告这些值。 如果您想了解监测计性能、请阅读 bq34z100页面中的 TRM 和其他文档。 它有许多视频对其进行解释、您可以在此处找到它们、      也可以在您搜索阻抗跟踪监测时在您的 YouTube 上找到它们