This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电池管理网络系统

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ78350-R1, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830845/webench-tools-battery-managemnet-system

主题中讨论的其他器件:TIDA-00792BQ76930BQ78350-R1BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据应用、我们希望为我们的器件配备电池管理系统。 电池输入不会超过36V、10A。

在应用中、我们希望当电池电平更低时、它表示相同。 我们得到电池电量的指示。 因此、我们开始以特定的电平充电。 您能在这方面提供帮助吗? 我们使用的是磷酸铁锂电池。

是否有任何模块可供使用。 或者我们有任何我们可以处理的应用电路

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    对于此类系统、我建议查看以下 TI 参考设计。 这些器件使用 BQ76940 (在您的情况下、您可能能够使用 BQ76930、这是同一器件的10s 版本)。 TIDA-00792还使用 BQ78350-R1控制器、该控制器包含精确的电池电量监测。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00449 

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00792

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    实际上、我们使用的是含铅磷酸盐电池。 那么、我们有什么方法可以预测这类电池的电量、并使用您的解决方案来预测电池的电量。  

    如果无法做到这一点、那么在这种情况下使用串联电池类型的电池有哪些优势。 我不知道我应该使用哪种类型的电池的确切方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    我假设您是指锂铁磷酸盐(而不是铅)? 对于 LiFePO2电池、我列出的参考设计将起作用。 但是、这不是铅酸电池的正确解决方案。 对于铅酸、您需要查看 BQ34Z100-G1或 BQ34110。

    很抱歉、我无法帮助为您的应用选择最佳电池类型、因为我不熟悉您的系统。 不同的电池化学特性具有不同的优势。 此网站是了解不同电池类型和拓扑的绝佳资源: https://batteryuniversity.com/index.php/learn/

    此致、

    Matt