This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61046:设计中的器件从 WebBench 导出,但无法在 Tina 库中找到

Guru**** 2546420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830159/webench-tools-tps61046-part-in-design-exported-from-webbench-but-can-t-find-in-tina-library

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我能够在 Web Bench 中指定 TPS61046的设计、并将其导出以在 Tina 中进一步进行仿真。  TINA 显示了61046的子电路。  但是、SIM 无法正常工作-使用 Web Bench 构建的电路、输出永远无法达到指定的电压。

我还注意到 TPS61046不在 Tina 库中。  从 Web Bench 导出中、我的设计中就有它、但我无法将它添加到新设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您联系我们。 请您分享您的 Webench 设计吗? 请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计并单击"Export"选项卡。 在其下方查找共享图标。 单击它。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我导出了 WEBENCH 默认条件下的 TINA-TI 设计[TPS61046 - Vin=1.8-4.5V、Vout=12V、Iout=0.05A]。 仿真运行正常。 请查看以下 FYR 结果的快照。

    关于 Tina 库中不存在的有关 TPS61046的查询、

    您可以直接从 WEBENCH 已导出的.tsc 文件复制(Ctrl + C)宏、并将其粘贴(Ctrl + V)到新原理图中。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了你的建议。  从 Web Bench 导出的设计未在仿真器中运行。  我不知道为什么它对您有用。

    我的第二个问题是为什么库中缺少 TPS61046。  正确的做法是,如果我*已经*有一个包含该部件的设计,我可以将其复制到另一个设计中。  但是、如果不首先构建示例设计、我似乎无法将其添加到新设计中?  这是访问某些器件型号的唯一方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我导出了 WEBENCH 默认条件下的 TINA-TI 设计[TPS61046 - Vin=1.8-4.5V、Vout=12V、Iout=0.05A]。

    请在 下面查找导出的 TINA-TI 设计以供您参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/webench_5F00_design_5F00_5197183_5F00_6307.tsc   

    请找到以下步骤来仿真导出 的 TINA-TI 设计

    请查看以下 FYR 结果的快照。

    有关 访问 TINA 中模型的查询、

    是的、首先构建示例设计是访问器件模型的唯一方法。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal