This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:电源-满负载未开启(断续模式)

Guru**** 1132960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831064/tida-010015-power-supply---with-full-load-not-turned-on-hiccup-mode

器件型号:TIDA-010015

大家好、

我们设计了基于 TIDA-010015的电源。 这里需要一些改进、例如满负载电源无法从该电源启动(进入间断模式)、只有它将在接近半负载或少于半负载时启动。

在这里可以做些什么以满负载启动电源?  

在这里需要更改哪些参数才能实现它?

希望专家在此处发表意见以解决此问题。  

BR、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    根据我的理解、它在启动期间由过流保护触发。

    我的建议:

    1.逐渐减小 RISNS 的电阻器,检查启动特性;

    2.是否可以减小输出电容;

    3.如果您有电流探头,请检查启动期间是否存在过冲输出电流。 如果是、它将错误地触发过流保护;

    4.您可以尝试 检查电路板在 CR 模式负载下是否能正常通电;

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的回答。 请澄清您的建议、以供我理解。  

    1.逐渐减小 RISNS 的电阻器,检查启动特性;

    --如果我降低 RISNS,它将影响过流保护设置,那么如何在这里触发 OCP?

    2.是否可以减小输出电容;

    希望您的是电容引起的瞬态(我们使用与参考设计值相同的值)

    其余、我将检查并告知您是否需要您的更多支持。  

    BR、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    1.逐渐减小 RISNS 的电阻器,检查启动特性;

    --如果我降低 RISNS,它将影响过流保护设置,那么如何在这里触发 OCP?

    Cheng:是的、它将影响 OCP 设置。 对于您现在使用的电阻器 RISNS、过流保护点是什么? 我认为需要增加 OCP 设置。 对于 TIDA-010015、设计人员被转移到其他团队、而这个设计只是分配给我。  

    2.是否可以减小输出电容;

    希望您的是电容引起的瞬态(我们使用与参考设计值相同的值)

    Cheng:表示输出 电解电容器。 您可以减少输出 电解电容器数量。

    其余、我将检查并告知您是否需要您的更多支持。  

    BR、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    请找到答案。  

    目前、根据参考设计、OCP 为25A。

    2.为了减少电解电容器中的这一计数、我将进行一轮测试、让我观察结果。

    BR、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    1.我认为你可以把 OCP 点增加至约27A 或28A;

    此外、您还可以通过一种方法将 SMD 600V 超快速二极管与谐振电容器并联、例如:MURS360T3G。

    这对于启动期间的 OCP 触发也很有帮助。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的输入。 将尝试增加 OCP 限制。 我们的设计将支持高达600W (额定电流25A)的电流,它假设为30A OCP,但现在我们使用27A 进行测试。

    任何方法都将尝试增加 OCP 并尝试一轮测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    通常、OCP 点约为满额定功率的130%。  

    您可以增加 OCP 点。

    此外、我还提到可以放置一个超快二极管(MURS360T3G) 与谐振电容器并联。 我们已经尝试过这种方法、发现这种方法很有用。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是的、我们将考虑该二极管与谐振电容器并联、OCP 为130%。 同时、我们还有一个有关 TIDA-010015模型的问题。 在输入交流电压较低的情况下、该有源浪涌部分(MOSFET 和熔断电阻器)变得过热、并且该电阻器会吸烟一段时间、这种情况仅在低于90VAC 时发生。 我们不知道该 FET 和电阻器参数是如何计算的。  

    我们想用 NTC 热敏电阻代替保险丝电阻的其他设计。我们是否应该在这里尝试相同的设计? 它能正常工作吗? 如何在这种情况下选择 NTC 热敏电阻。

    请在此处提供帮助。 如果我们没有看到更多错误来关闭此设计以进行进一步验证、这将非常有帮助。   

    BR、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    对于有源浪涌部分、 工作原理如下:

    1.在启动期间,ECAP 的充电电流流经熔断电阻器,以获取抗浪涌电流;  

    2. PFC 进入稳态后,MOSFET 将使熔断电阻短路。

    我想它可以使用 NTC 热敏电阻来代替熔断电阻。 我不确定如何选择 NTC 热敏电阻、您可以参阅另一个设计。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您能否指出我们需要在哪个位置使用此二极管(MURS360T3G)。 请在此处提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请参阅下图中的二极管连接。

    您是否检查了我昨天告诉过您的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是的、尝试了 OCP 阈值的这种增加 对我们来说不起作用。 让我尝试一下这种二极管方法并确认您的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是否可以将其放置在这个标记的位置? (C3)?

    我们已连接基于 LED 的负载、而控制调光操作似乎是由于浪涌、我们的电源在次级完全关闭。  

    这是否因为电源不能带负载驱动? 或者可能存在的任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请参阅下图: