This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好-
我正在尝试使用 OPA615实现采样保持电路。 我正在尝试复制 http://www.ti.com/lit/ug/tidu155a/tidu155a.pdf 的第12页
不过、我的输出电压不会如示例中所示发生变化。 是我的设计。 可以有人帮助我吗?
谢谢、
Mona
您好!
0.6V 的保持控制信号正电压过低、无法进行采样。 如果您将0.6V 更改为5V、则电路将正常工作。
此致、
非常感谢、Jacob! 我正在尝试使用同一个 IC 来实现集成电路。 VIN 是频率为1.5MHz 的三角脉冲、Vctrl 是频率为1MHz 的矩形脉冲。 不过、我无法使用 OPA615数据表中提供的电路来实现积分器。 这有什么问题?
谢谢、
Mona
您好、Mona、
您提供的电路中的输入信号似乎与您所写的内容不匹配。 三角波以20MHz (50ns 周期)运行、保持控制似乎是20ns 宽脉冲、频率为20kHz。 为了使部件集成、需要在您想要集成的时间段内将保持控制设置为高电平。 当您将保持控制拉至低电平时、输出将随着保持电容器放电缓慢下降。
此致、
感谢您的解决。 但输出电压显示纹波。 此外、如何确保始终在控制保持信号的上升沿或下降沿对三角信号进行采样?e2e.ti.com/.../OPA615-Integrator-Circuit_5F00_082119.TSC