This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:280049的源文件

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832072/tida-010054-source-files-for-280049

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: SFRA

您好!

我们正在基于与 TIDA-010054中使用的相同 CPU 开发自己的 DAB -我知道、由于 TI 方面正在进行反馈环路测试、此套件的源尚未可用。

如果我们可以在当前状态下获取 FW、我们非常关心此拓扑的外设初始化和 ISR 方法、它将加快我们自己的 FW 开发。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的查询。

    目前、此电路板的软件分为 五 个不同的构建级别。 在第一个构建中、我们侧重于验证 PWM 功能的开环构建、第二个构建使用 SFRA (软件频率 响应分析器)等工具在电压和电流基准中注入小信号扰动、以识别电站输送功能、 第三个构建实现了用于 电压模式控制的补偿器、第四个构建实现了用于电流环路的补偿器、最后一个构建集成了环路并验证了双向运行。

    我们已经验证了前三个构建的代码、 目前正在处理 电流环路。 我了解拥有外设设置代码的紧迫性、并将加快 通过 TI.com 下载/共享该软件的初始 mysecure 版本的过程 、前四个构建级别 将缩短2到3周。  希望这对您有所帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Harish。

    这确实解决了我们的问题! 我们已经开发了许多已经使用 SFRA 和环路的电源转换器、这对我们来说确实不是一个大问题。 开环构建就足够了。