This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:TIDA-00643、软件文档

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643, MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831485/tida-00643-tida-00643-software-documentation

器件型号:TIDA-00643
主题中讨论的其他器件: MOTORWARECCStudio

尊敬的 TI 支持:

我是一名硬件工程师、不太习惯使用 TI 微控制器。

我发现这个电路板真的很有趣。 但是、有关软件的文档对我来说不够。

有一个软件包、其中包含 TIDA-00643产品的一些来源。

有一些源。

唯一的文档是有关参考设计的重要声明。

而不是十六进制或二进制文件以及将其刷写到微控制器的方法。 这绝对不是专业的。

这里有一个代码示例,软件包和二进制文件,人们希望先尝试评估板,然后再深入了解...

在 tiduak1.pdf 文件中、我获得了一些信息、其中有一个要安装的 motorware 软件。

所以我读了这篇文章,我在很多人上遇到了同样的问题,这些问题没有得到解决。

我遇到了相同的问题,安装了软件包,并且在目录中找不到任何内容。

这是 TI 的一大失败。

我喜欢 TI 产品,当涉及到微控制器,并且有软件在线时,我就离开了 TI,... 我还知道原因。

遗憾的是、该板不可销售、且配备了软件。

我很难找到解决方案、在这里、您需要很多解决方案才能使事情正常工作。

硬件文档是世界上最好的文档之一。 我觉得软件比较差。 这里到处都有链接、文档也有一些、这里有一些、显然从一开始就没有任何工作。

那么我知道什么呢? 我尝试安装 CCStudio ... 并导致更多的时间失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugues、

    让我看看我可以在这里做什么。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugues、

    您的 PC 是否设置为非英文语言?

    您可以在另一台 PC 上尝试吗?

    此致、

    -Adam