This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:PMP9256

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830222/pmp9256-pmp9256

器件型号:PMP9256

尊敬的先生:

通过遵循 PMP9256、我们成功完成了直流/直流转换器数量为2NO 的原型器件开发。

这两个单元在9V 至40V 以上的直流输入电压范围内工作、12V 时的输出电流为5A。

最近、我们推出了数量超过50NO 的器件。我们面临的问题是、在5安培负载下、输入电源从9V 跳变到11V 输入。 但空载电压正常。

该单元满足从11V 到40V 以上直流输入的满载规格。

我们请求建议在9至11V 的输入电压下解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    根据您的描述、似乎电源可能会提前达到电流限制。

    这可能是因为噪声或其他问题、您能否检查电流感应并查看是否存在噪声。

    此外、您是否注意到您可以输出的电流电平与输入电压有关? 在9V 电压下、您可以输出小于10V 的电压吗?

    我还在复制原始设计人员以进行跟进。


    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    在测试报告中、您可以在效率数据中找到输入电流。 输入电压为9V 时、电流为7.75A;12V 时、电流为5.58A。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的答复。

    我们还观察到、由于噪声、电源会提前达到电流限制。 此外、在输入电压为9V 至11V 的5A 负载期间、输入电源也会在开-关-关之间变化。

    我们发现电源在输入电压为10V 至11V 的4A 负载下保持稳定。 它在输入电压为9V 至10V 时具有3.5A 的稳定电流。 我们的生产批次在不同电路板之间略有差异。

    Reagards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您 提供信息。

    我们的初始原型产品数量为2个节点、与设计参数一致、并在9V 至40V 直流输入变化时满足5A 负载要求。

    然而、在最近的批量生产期间、我们面临着这个问题。 可能存在一些设计裕度、这会导致此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ch:

    为了帮助跟踪变化、您可以在输入电流感应电阻器两端使用一个仪 表来测量直流电压、原理图上显示为 RS1和 RS2。 这将为您提供从输入电源汲取的平均输入电流的测量值。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。

    我们可以通过将 RS1和 RS2电阻器替换为1%容差电阻器来解决该问题。

    在我们的生产过程中、供应商提供了5%的电阻器、分析了问题后、这些电阻器已通知我们的 QA 部门。

    感谢您的支持。

    Ramarkishna