This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4862:组件替代

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831611/pmp4862-component-substitution

器件型号:PMP4862

尊敬的所有人:

在 pmp4862中、采用了 G095026LF 反激式变压器(制造商:GCI)和耦合电感器 L7 U15.6V-252LF (制造商:GCI)。 但是、我在 RS、DigiKey 或 Mouser 中找不到它们。 我在哪里可以买到它们? 或者是否有任何替代方法?

感谢你的帮助!

此致、

Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    感谢您使用我们的产品。  您应联系 GCI (我已执行此操作并收到回复)。   

    联系我们

    电话 972 - 423 - 8411

    传真 972 - 423 - 4550

    电子邮件 :gci@gcitechnologies.com

    此致、

    Youhao