This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LT1054:LT1054 - Spice 模型请求

Guru**** 2614915 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831034/webench-tools-lt1054-lt1054---spice-model-request

器件型号:LT1054

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我计划在设计中使用 LT1054 IC。 请您与我们分享 SPICE 模型。

谢谢、此致、

Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    感谢您考虑使用 LT1054。  遗憾的是、该器件的 SPICE 模型不可用。 它只是一个简单的开关电容器器件、希望您能够基于方框图构建一个模型。   

    如果您的器件存在其他应用问题、请随时告知我们。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    下午好、我的要求是从+12V 直流生成-9V。 我使用了 LTSPICE 仿真工具 和仿真的 LT1054。

    我取得的成果如下

    条件1:当 FB 引脚保持开路时、输入在100mA 负载下的输出电压为-8.8V。 其中输出电压在5ms 时间段内从0V 下降至-9V。

    条件2:当 FB 引脚连接220K 和20K 输入时,12V 的输出电压为0V。

    仿真结果:

    您能不能告诉我连接反馈电压时输出电压为何不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 LT1054模式是否正确。  正如我说过的、这是一个简单的电路、获取 IC 并构建电路板以执行基准评估可能会更快。

    参考数据表、建议将一个0.002uF 电容器与 R2并联。