请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 工具/软件:WEBENCH设计工具
我想在 BMS 中同时控制或从六个 BQ78350-R1获取数据。
您能不能建议我应该使用哪种微控制器来实现这一目的、以及如何使用它?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想在 BMS 中同时控制或从六个 BQ78350-R1获取数据。
您能不能建议我应该使用哪种微控制器来实现这一目的、以及如何使用它?
谢谢
尊敬的 Anil:
由于标题中使用的是 BQ78350-R1、因此该线程会路由到电池 IC 组。 要向 MCU 团队提出问题、请在器件型号中使用 MSP430。
描述您的系统(您希望连接6个 SMBus (或 I2C)器件)。 他们不会熟悉 BQ78350-R1、但没关系。 您可以选择与所有器件共享 I2C 总线、并在 BQ78350-R1数据闪存中对不同的 SMBus 地址进行编程、也可以使用具有6个 I2C 端口的 MCU。 这由您决定、以及您需要系统如何工作。
为他们介绍您需要 MCU 执行的所有其他操作。 如果您对此有很好的了解、则可以使用产品选择工具自行选择器件。 如果您要为每个器件使用不同的 I2C 地址、您的 MCU 可能非常简单。
此致、
Matt