This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9068:PoE 电路问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830666/pmp9068-poe-circuit-question

器件型号:PMP9068

您好!

以下电路的功能是什么?

BR

Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是软启动电路。  在开通时、C17放电。  随着 VFB 上的电压增加、电流流经 C17、导通 Q3。  这会将 U3集电极上的反馈信号拉低、从而限制占空比。   随着 VFB 的增加、C17会充电、 通过 C17的电流会更小。  这允许反馈电压增加、从而增加占空比。  D9在关断时使 C17放电。  时间常数约为 C17 x R21。