This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDP 到 FPD-Link3

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827328/edp-to-fpd-link3

主题中讨论的其他器件:DS90UB941AS-Q1DS90UB949-Q1

大家好、

我对 FPD-Link3有疑问。

我正在寻找从 eDP 到 FPD-Link3的转换器件。
我在 TI 的网站上找不到它。
我认为 eDP/DP 和 MIPI 将成为未来面板市场的主流。
您将来是否会开发支持 eDP 的 FDP-Link3产品? 它是否正在开发中?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    目前、我们市场上没有用于此类转换的任何器件、但请继续关注新产品公告。 我们不能在公共论坛上或在没有签订 NDA 的情况下共享任何有关新产品开发的信息。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    目前、我们发布了一个新的 MIPI DSI 串行器。 请参阅 TI.com 上的 DS90UB941AS-Q1。  

    为了在此时使用 DP/eDP 进行测试、您可以将 DP 转 HDMI 转换器器件与 DS90UB949-Q1 HDMI 串行器结合使用。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Casey、

    感谢你的答复
    它的用法是否与 DS90UB929A-Q1相同?
    我检查了它、但我认为它不同于 DP、因为它是 DP ++。
    我的理解是否正确?
    使用该产品、可以传输 DP++的 TMDS 信号(= HDMI 传输方法)。 因此、我了解无法输入 DP。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我并不是想让你感到困惑。 949不支持 DisplayPort。 它可以支持 HDMI、并且可以与 DP++物理层连接、但它仍然只是 HDMI。  

    我的目的是提供一种在短期内评估 DisplerPort 的替代方法、即利用外部 DisplerPort 到 HDMI 转换器器件、然后将 HDMI (TMDS)信号馈入949以进行序列化。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Casey、

    感谢您的联系。
    我理解使用949进行简单评估。
    感谢您的建议。

    此致、
    石田山