This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20199:原理图中所需的参数更改。

Guru**** 2839200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830053/pmp20199-required-parameter-changes-in-schematic

器件型号:PMP20199

HII 专家

PMP20199的设计输出电流为560mA。我需要输出电流为600mA。

您能不能建议更改组件/参数、或进行任何必要的更改 、以获得600mA 的电流。

谢谢

相关信息

D.Sravya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D.Sravya:

    该设计具有一定的裕度、可在0.6A 下工作。

    如果您参考测试结果中的第6节、则电流调节约为~0.63-4A。

    为了增加裕度、唯一需要更改的部分是电流感应电阻器的值略低。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Robert Taylor1.

    这很有帮助。

    相关信息

    D.Sravya。