This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00985:能否提供所需的文件(软件)?

Guru**** 2614915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829600/tida-00985-could-you-provide-the-required-files-software

器件型号:TIDA-00985

您好 TI 团队。

我的客户正在参考 TIDA-00985进行开发和审查。 无法在 TI 网站上找到所需的开发文件。

您能给我下面的文件吗?

•PGA400-Q1 GUI
•PGA400-Q1系数计算电子表格
•PGA400-Q1信号链电子表格
•PGA400-Q1 EEPROM 存储器映射

电子邮件地址:downey.kim@arrow.com

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然、我们可以为您提供所需的文件。

    开发的扩展板尤其适用于电容式压力传感器。  

    此致、
    Sandeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您已收到您请求的所有文件。 这些是专为满足 TIDA-00985需求而定制的文件。 需要根据您的个人要求配置或更改文件。