This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:如果使用 IGBT 和反并联二极管进行断开、会怎么样?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829738/tida-00195-what-if-we-use-igbt-with-anti-parallel-diode-for-breaking

器件型号:TIDA-00195

大家好!

我将使用80欧姆电阻器进行断开  

如果您回答我的问题、我会很高兴:  

是否可以使用具有反并联二极管 的 IGBT 来进行断开、而  不是使用 Q1、即 APT70GR120L (不具有 反并联二极管)?

 D2 在断 路时做了什么? 是否可以忽略它?

在大多数电源模块中,中断的 IGBT 没有反向并联二极管,而是处于 IGBT 的集电极 中! 为什么会这样呢?

感谢您的关注

此致。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您提出问题。

    1.是的、可以使用具有反向并联二极管的 IGBT -这不会影响制动操作。

    当 IGBT 关断且漏电感(电阻器路径的)中存在需要进行续流的能量时、D2用作续流二极管。 在没有 D2的情况下、IGBT 集电极上的电压可能会由于 IGBT 关断期间的漏电感而升高到高于 IGBT 的额定值。

    希望这对您有所帮助!

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Siva,
    它帮助了很多...

    祝你一切顺利。

    Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva

    让我感到困惑的另一点 是,在这个设计(TIDA-00195)中使用了午餐垫 TMS320C28027F),据我所知,在 C2000器件中,我们需要3个电流反馈和4个电压反馈(VA、Vb、VC、Vdc)。

    那么我的问题是,是否可以在没有电压反馈信号的情况下运行电机?

    此致。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    可以使用 V/F 或标量控制在开环中运行电机、而无需任何反馈信号-但是、建议至少具有两相电流和直流链路电压反馈以提供保护。 闭环控制需要两相电流信号和直流链路电压(如果直流链路在正常工作条件下可能有所不同)。

    有关隔离式电流感应、请参阅 TIDA-01455 ;有关非隔离式电流感应、请参阅 TIDA-01456

    希望这对您有所帮助!

    此致

    Siva