Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930, BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ76930、 BQ76930EVM
尊敬的所有人:
TIDA-01093原理图,具有低漏极电流 MOSFET 和高 Rdson,我能否用其他 MOSFET 替换它,使用高漏极电流 MOSFET 和低 Rdson,而无需修改其驱动器电路?
此外,如果我计划在电流设计中为充电路径安装10个 MOSFET,为放电路径安装10个 MOSFET,而不是为每个路径安装3个 MOSFET,该怎么办? 我是否需要更改驱动器电路?
我还想安装 MOSFET、其规格如下:-
1) 漏极电流100A。
2) RDSon 3m Ω。
3) VGS th 最小4V
我通过 MOSFET 放电路径的连续电流为100A,因为我并行使用10个 MOSFET,每个 MOSFET 仅使用10A 电流,这也有助于调节 MOSFET 的温度。
Rohit