请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
将值绑定到显示(或测量仪表)时、Q Math 的表达式工作正常。 例如、通过 JSON 串行链路将值{"val":7}发送到.$Q1值将显示3.5。 但在另一个方向上,如果有数字框,并且有绑定.$Q1,则输入3.5,将导致包含 q 位置和值3.5的 JSON 字符串。 为什么不转换为整数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将值绑定到显示(或测量仪表)时、Q Math 的表达式工作正常。 例如、通过 JSON 串行链路将值{"val":7}发送到.$Q1值将显示3.5。 但在另一个方向上,如果有数字框,并且有绑定.$Q1,则输入3.5,将导致包含 q 位置和值3.5的 JSON 字符串。 为什么不转换为整数?
您好 Erik、
有许多平台与 QMath 相关。
通过在 TI.com 上搜索可以得出多个想法。
http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=qmath#q=qmath&t=everything&linkId=1
C6000、C2800、SimpleLInk、TM4C TivaWare、MSP430。
也许这将有助于指导搜索。
我们需要知道用于正确路由您的问题的平台。