This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:偏置电压和电流

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829653/tida-01187-bias-voltages-and-currents

器件型号:TIDA-01187

您好!

原理图中的电压 VD 和 VL 是多少?VD、VL 和 3.3VD 的电流消耗近似值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lazar、

    VL 是指提供给激光器的电压。 VD 是指提供给电路中所有其他元件的电压。  

    有关功耗的更多详细信息、请参阅以下文档。  http://www.ti.com/lit/ug/tiduc73b/tiduc73b.pdf

    请参阅 第16页的第2.3.6.3节"激光驱动器"。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢你的答复。 电路的其余部分由3.3VD 供电、但我想知道 VD。 我不确定是拼写错误(也应为3.3VD)还是不同的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lazar、  

    VD 为6V。 3.3V 电压似乎是从 VD 得出的。  

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yusuf。