This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430FR6047:错误为“在上行和下行通道中未检测到信号”

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829548/webench-tools-msp430fr6047-error-is-no-signal-detected-in-up-and-downstream-channel

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

硬件:MSP430FR6047超声波感应评估模块

软件:CCS9.0.1、 USS_02_20_00_15

最常见的错误是“No signal detected in up and downstream channel (在上行和下行通道中未检测到信号)”。 此错误通常有两个根本原因之一:

  • 使用当前配置读取 USS 算法的信号强度太低、无法使用
  • 仪表当前已断开连接

我‘m 仪表当前已连接、可能是信号强度太低。

我的应用场景是测量输液管从管外的速度、超声波探头制造商说、不应将该探头用于管外的流量测量。

因此、我想知道是否有适合我的应用场景的超声波探头、您能否推荐它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、我已联系 我们的超声波专家为您进行研究。

    谢谢、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于钳位计量、传感器选择非常重要。  通常 、使用具有~45度面的换能器。    在换能器表面和 管之间使用某种类型的库房也很重要。  最后、您需要确保管道完全充满水、否则信号会衰减太多、接收传感器不会接收到任何信号。  请参阅下面的文章、其中描述了我的一些钳位测试。  但是、我注意到我的帖子中有一个错误。  我提到我测试的传感器来自 Audiowell、但它们实际上是 Jiakang PSC1.0M022302H2AD0-B0传感器。   在您显示的图片中、换能器和管道之间的空气过多、导致衰减。   如果您要在水中和面部相互进行底层合并、您展示的换能器可能会看到一个信号、但对于夹紧、我建议使用用于夹紧计量的倾斜面。  

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/818315/3031313#3031313  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    'FR6047目标应用是公用事业流量计和相关应用。 在这些应用中、超声波换能器与液体介质直接接触。 在这些器件上、您有 振荡的压电盘及其质量、它通过膜片将厚度振荡发射到不可压缩的液体中。  将超声波耦合到介质中是很好的。 在接收端、您有相同的反向耦合。 通过接收传感器收集声压级可得到一些合理的值。   这种类型的良好流量计具有10dB 的通道衰减... 20dB。

    我从照片中看到您正在尝试开发您自己的液压系统。 您将从传感器的振荡面耦合到空气、然后从空气耦合到塑料软管、再耦合到介质中。 这些是太多耦合障碍、无法从这些障碍开始;即使您选择了最大放大。

    我的建议是尝试更简单的设置、并在安全的基础上工作。

    使用较厚的软管、可能是1-2英寸;用水填充软管、插入两侧的换能器、享受您可以看到的信号弯曲效果。

    然后思考如何让一些水流动、例如在1-2英寸软管的每一侧钻孔、然后使用更薄的软管、例如 照片中的一张、让水流动...    

    在一些想法之下...

    尝试一下它的乐趣

       Johann