This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8320:接地路径

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829854/webench-tools-drv8320-the-grounding-path

器件型号:DRV8320

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

关于 DRV8320H 的引脚名称 SLA、SLB 和 SLC、是否可以全部 连接到 PGND 或者每个引脚都连接到低侧 NMOSFET 的每个源极引脚? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    FET 的低侧应具有一条连接 GND 的强低阻抗路径。 同时、SLX 引脚应通过 DRV 的直接走线直接连接到低侧 FET 源。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复并已清除。

    b.问候(&C)。

    Gavin