This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:从 Launchpad 获取未知信号

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01421, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828695/tida-01421-obtain-an-unknown-signal-from-launchpad

器件型号:TIDA-01421
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我没有使用驱动板驱动电机、而是 TIDA 01421的技术文档、但我使用了直流电源、而不是驱动板和电池。 我在连接时连接电路。

但我始终从 MSP430FR6942的 LCD 获得代码:N0001或 P0000。

有人会帮我讲一讲这是什么意思吗? 我的设置是否有问题?

非常感谢。

BR

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道如何上传图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您在 MSP430上使用的是什么软件? 如果可能、请尝试上传一个可行的图像、以便我可以查看您的设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢你的帮助。

    我正在使用程序 TIDA-01421_ripplecounter.out

    BR

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    您的电机所需的直流电流是多少?  

    我看到您有一个外部感应电阻器。 电路板本身上的 R6已经是 INA240的感应电阻器。 并联可能会降低电流感应放大器的感应电阻并有效地降低电流感应放大器输出的振幅、使电路不再工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢你的答复。

    下图中的外部电阻器对电阻器进行仿真。 我在图上看到了、是的、您是对的、R6是0.003Ω Ω 电阻器。

    然后我感到困惑、如何在电机和 TIDA-01421之间连接导线?  我是否应该将 V+和 V-直接连接到电机电路中,然后为 GND 提供12V 电压,并为 PCB 提供 BAT 电压? 例如、我创建了一个新电路、对吗?

    BR

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我的电机在电流级中需要0.5A 电流、 因为它没有任何负载。

    这是我建议的新电路。 对吗?

    BR

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    是的、这是正确的配置。  

    在直流电流仅为0.5A 的情况下、您可能需要调整感应电阻器。 可能需要使用示波器评估 INA240的输出、以查看波形的外观并相应地调整电阻器。 我们希望最大限度地提高纹波的振幅、同时确保电机的失速/浪涌电流不会使 INA240的输出饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    非常感谢。

    重新布线后、纹波计数器可通过示波器正常工作、即使 Launch Pad 也能指示(0000-9999)中的循环计数器。 没关系。

    BR

    Wei