This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回路供电发送器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828822/loop-powered-transmitter

主题中讨论的其他器件:XTR117

大家好、团队、

这是 sagar、我必须设计具有两个4-20mA 输出电流的回路供电发送器、  

第1个4-20mA 用于测量模拟信号1

第2个4-20mA 用于测量模拟信号2


请帮我设计电路或提供方框图。

提前感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢您的发帖、我很乐意为您提供帮助。 2线制变送器被称为回路供电。 查看我们的 XTR117、它的输入电流控制输出电流。 数据表的第5页介绍了连接、并显示了一个供您遵循的示例电路:

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara Alani、

    感谢您的快速回放,但我必须设计如下电路:我需要在单环路供电的情况下使用两个4-20mA 输出,以便我 可以通过 两个4-20mA 输出来测量两个变量 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    为了从2个不同的输入中获得2个电流环路输出、您可以使用2个 XTR117器件(每个输入/输出一个)。 您无法在单环路电源上实现两个电流环路输出。

    Tamara Alani