This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:EMC RC 和 CE

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830002/pmp9256-emc-rc-and-ce

器件型号:PMP9256

您好!

测试仪器:频谱分析仪- Agilent E4402B、电阻加载器- IT8512

 

输入电压:24V、输出12V@2A

我们使用近场探针测试了 PMP9256电路板上不同位置的辐射、并在 maxHold 模式下记录了最大值。但是、RE 的测试结果不令人满意。

问题1:从原理图设计和 PCB 布局的角度来看、是否有相应的方法可以改善上述现象?

问题2:根据 TI 提供的 BOM、购买的器件是正常焊接器件。 此外、我们发现输入电压为9V 时、输出电压为12V、负载容量小于5A、最大值仅为4A。此外、这与程序指示器不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:这是一种普通的固定频率连续导通模式反激式。  此设计没有进行 EMI 特性描述。 它可能需要屏蔽、尤其是在变压器和开关布线上。

    问题2:我不理解有关正常焊接器件的声明的重要性。 正确、测试报告指出、在输入为9V 的情况下、5A 持续运行需要散热器或气流。

    此致、

    Bob Sheehan