This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01504:参考设计 TIDA-01504的阻抗

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829647/tida-01504-impedance-of-reference-design-tida-01504

器件型号:TIDA-01504

我们正在查看参考设计 TIDA-01504、但我们不理解方程式#11: Z m = R V a·V b (随附文件)。

 它是否可以是 Z m = R / V a·V b?

如果是、表11中的值 ZM 的正确程度如何?e2e.ti.com/.../tidudf6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我们明天会回来。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    虽然我没有自己编写文档、但我同意您的更正、因为计算的目标是确定"Vb"的阻抗、因此您的调整计算是正确的。