This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/INA326:tidu969

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829512/webench-tools-ina326-tidu969

器件型号:INA326

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

1) 1)我必须为 RTD 设计温度范围为0-100°C 的电路

  我在 TINA 中对 TIDU969文章中给出的电路进行仿真、但每次我们都会得到不同的结果。

  随附 TINA 文件。

 2)第二、对于上述应用、我们能否将 INA326的输出范围更改为0-3.3V。

   与电路中一样、它已将其取值为0-4.9V

e2e.ti.com/.../tidu969.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    1.您是如何仿真电路的? 您的电路中的仿真之间有哪些仿真结果变化?

    2.第2.4节介绍了如何更改 TIDU969的输出范围、需要为 INA 选择合适的增益电阻器。