This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23610:Webench 提出的滤波器设计建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829668/webench-tools-lmr23610-filter-design-proposal-by-webench

器件型号:LMR23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想在应用中使用 LMR23610、并且我想正确滤除稳压器的开关噪声。 在 WebBench 中、无法获取建议的 LMR23610输入滤波器。 我已经根据一些计算进行了自己的设计。 我想知道我的设计是否不会在稳压器中引起任何干扰、也不会导致任何 EMC 问题。 该电路将具有24V 电压、并将电压降至3V3。 它的负载大约为100mA、但突发可能高达250mA。 电源电路也可用于可能需要更高电流的其他应用、这就是使用 LMR23610的原因。

我已附上2张滤波图片、如果您需要更多信息、请告诉我。


此致、
Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将继续将 EMI 滤波器设计整合到新产品数据表和 webench 模型中。 此外、我们还提供了支持 EMI 滤波器设计的应用手册。  

    您尝试通过哪种 EMI 标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我们希望能够通过 CISPR32标准。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这是我最近完成的一项优秀资源、通过了 CISPR22/CISPR32测试。 CISPR 22现为 CISPR 32

    http://www.ti.com/lit/an/snva859/snva859.pdf

    以下是了解滤波器输出阻抗以及如何对其进行管理以避免影响转换器稳定性的良好资源:  

    http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf