Other Parts Discussed in Thread: TLV6001
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在使用 ISO244设计隔离式交流电压传感器 (TMSF28377D0。我使用分压器来降低电压 va=vo (R2/R1+R2)在 ISO244的范围内。此外、ISO244的增益为1/3 V/V、因此 ISO244的差分输出为 va*1/3和2.5V 共模电压、我的 ADC 范围为0-3V、因此我使用的 TLV6001的增益为0.75和 偏移电压 为1.65.因此输出电压 为 va*1/3*0.75 。 我的问题是如何使输出电压等于 DSP 内部的实际电压。
V1=(((AdcaResultRegs.ADCRESULT5)*3/9046-1.65)*outputfactor);// outputfactor 为(R2/R1+2)*1/3*0.75