This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在努力从从 TI 网站下载的 zip 文件中将任何 Tina 模型添加到原理图中

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829795/struggling-to-add-any-tina-models-to-a-schematic-from-the-zip-files-downloaded-from-ti-site

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

下午好:

我很难添加从 TI 网站下载的任何 TINA 模型。  其中包括 HSpice、PSPICE 和参考设计 zip 文件。  HSpice 和 PSPICE 具有 SN74LVC1G123模型、但无法添加到原理图中。

不确定我的行为是什么。  已尝试所有视频建议、 但我仍然无法将模型(SN74LVC1G123)添加到原理图中进行仿真。   

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    该器件的唯一在线可用模型是 HSpice 和 IBIS 模型。 这些不能在 TINA 中使用。

    HSpice 模型只能由 Synopsys 在 HSpice 中使用。

    IBIS 模型只能在用于运行 IBIS 模型的 Hyperlynx 等仿真器中使用。

    IBIS 模型仅用于确定信号完整性。 它们可帮助您查看输出和输入波形以及传输线路效应。 如果您希望为器件的逻辑功能提供更多模型、HSpice 可能会更好。

    谢谢!

    卡兰