This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:如何在 UCC28064A IC 中禁用 PhB 设置

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829471/tida-010015-how-to-disable-phb-settings-in-ucc28064a-ic

器件型号:TIDA-010015

大家好、

因为我设计了基于 TIDA-010015的电源板、但我们现在不想使用相位管理块。 如果禁用此 PhB、我会失去哪些好处。  

目前、我使用的是 TIDA-010015模型的设计值。  如何禁用 PhB?

注意:我们不打算进行任何 EMI/EMC 认证。  

让我请专家就此提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    如果只想禁用 PhB、可以将 PhB 直接接地。

    BR

    Cheng