This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01465:TIDA-01465

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829173/tida-01465-tida-01465

器件型号:TIDA-01465
主题中讨论的其他器件:FDC2214

您好!

我们在其中一个应用中使用 TIDA 01465 (FDC2214)板进行霜冻感应。  

请帮助我们找出提高 FDC2214电容式传感器灵敏度的可能方法。

 

示例:对于2mm 厚的冰、电容会发生2pF 的变化、我们可以如何将该值增加到至少20-25pF 的变化。

此致、

Rajesh Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您提出问题。 您可以参考以下链接进行参考。 我会说 20-25pF 的变化很困难。 唯一的方法是增加传感器板。  

    http://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2018/03/01/accurate-frost-or-ice-detection-based-on-capacitive-sensing

    您为什么需要如此大的电容变化?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    感谢您的意见。

    根据我们的观察结果、当结霜厚度为2mm 时、我们只看到2-3 pF 的变化。 由于我们必须考虑仅2.0mm 的霜厚、因此我们还需要增加小霜厚度(0.5至1.5mm)的范围。

    尽管我们将传感器板面积从225sqcm(15*15)、289(17X17)和400sqcm(20*20)增加到了更高。 我们分别看到了3.0pf、5.0pF 和 7.0pf 的总增量变化。 但这种变化仅在明显的结霜时间< 2.0mm 时才会观察到。 只有使用400sqcm 电极板、我们才会看到2mm 霜的增量电容变化约为3.0至4.0pf。 对于其他板、相同的增量变化仅约为1-2pF。

    还请帮助我们了解如何确定电极在电柜中的大小和位置。  是否有任何经验法则。 目前、我们将电极放置在蒸发器的入口、在这里我们可以看到明显的霜冻形成。

    请告诉我您的电子邮件 ID、以便我可以与您分享测试结果、以了解有关此内容的更多信息。

    此致、

    Rajesh Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏尔马:

    我的电子邮件是 richard-wang@ti.com。 感谢您与我分享您的测试结果。

    此致

    Richard