This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:用于 U2的编程连接器或如何对 U2进行编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829461/tida-01093-programming-connector-for-u2-or-how-to-programme-u2

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好,

我将介绍 TIDA-01093的原理图,因为它找不到连接器,使用连接器可以在 MCU 中刻录代码,请帮助获取。

另请了解,如果有或没有相同的固件,请共享(如果有)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    J2连接到 MCU 引脚以加载固件。 MSP430可通过 JTAG 引脚(P1.4-P1.7)或 SBW (SBWTCK、SBWTDIO)进行通信。 对于特定于 MSP430及其所有支持和调试工具的问题、您需要在标题中创建一个单独的指定 MSP430的线程、以便将其发送给正确的专家。 但是、我想您会发现在线有大量的好资源来学习如何为该器件编写和加载代码。

    没有为 TIDA-01093提供固件。 我在设计此电路板的人中遇到了漏洞-我认为他们可能能够分享一些非常基本的示例代码。 他将私下与您联系、因为这不是已发布的代码、不应按原样使用。

    BQ76940 (不是 TIDA-01093专用代码)的示例代码可从 以下网站获得:http://www.ti.com/product/BQ76940/toolssoftware

    此致、

    Matt