This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:通过 TIDA-01093电路板中给定 MOSFET 的持续电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829245/tida-01093-continous-current-through-given-mosfets-in-tida-01093-board

器件型号:TIDA-01093

您好!

请分享设计为在 TIDA-01093电路板的 PACK+和 PACK-端子之间流动的持续电流是多少?

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我想您的同事上周提出了一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/826761/3058421

    我知道该电路板是否经过了 FET 最大电流能力测试、但可以在以下位置找到 FET 数据表: https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/mosfets/fdb2614

    还应考虑感应电阻器。 此参考设计使用1Mohm 2W 感应电阻器。 这会将电流限制在大约40A。

    电路板的温度也很重要。 考虑 FET 的 Rdson、并计算给定电流的预期功耗。 您应该在不同的电流负载下使用热像仪测量电路板温度。

    TI 参考设计旨在提供示例用例、但您应选择 FET (和 FET 数量)、感应电阻器和电路板布局来满足系统的负载要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请分享您在考虑感应电阻器时得出40A 的结论吗?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    这只是保持在该电阻器的2W 额定功率以下的估计值。 功率= I^2 * R。我的观点是、当涉及电流负载时、每个系统都有不同的需求、您需要适当地选择 FET 和感应电阻器。 BQ769x0的数据表包含详细的设计过程(第11.2.2节)、可帮助您完成这些步骤。 该参考设计的确切组件和布局并不适用于所有应用。

    Matt