请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00355
您好!
我们有一个锂离子电池组(10s4p)、其额定电压最大为 42伏。
我们正在尝试构建一个简单的充电器、其额定输出 电压为42V、电流为5A 或更大、输入交流电压最大为240V、50Hz。 我能否获得一些有关稳压器部件的信息。
输出为42V 和5A 或更高的稳压器。 是否有适用于此稳压器的任何 IC 或可实现低成本和高效率的任何电路设计。 我已经了解过 WEBENCH、但我无法获取所需的器件。 您能不能建议几个 IC 或电路、甚至几个参考文献、这些都是我在我们的应用中提供的帮助。
谢谢
Sandeep