This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA228:CAN't 在 Firefox (闪存支持)中打开我的设计,CAN't 在 Chrome 中查看它们

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828730/webench-tools-opa228-can-t-open-my-designs-in-firefox-flash-support-can-t-see-them-in-chrome

器件型号:OPA228

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

这是使用 Firefox 67.0时的(预期)设计列表:

不幸的是,我无法打开它们,因为 Firefox 的闪存支持已停止。 TI 何时将采用开放源码并摆脱闪存?

在 Chrome 63.0中、列表被截断:

是否有办法让我的设计恢复? 是否有适用于 Linux 的脱机版本?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我们已发送电子邮件通知用户保存和导出他们的设计、因为我们将在去年和今年年初废止闪存 WEBENCH 电源设计器和滤波器设计器。 很抱歉、您无法访问您的设计、但我们无法恢复这些设计。

    您可以使用我们的全新 HTML 工具重新创建设计。

    HTML5 - WEBENCH -电源设计器

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    HTML5 -滤波器设计工具

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred

    很高兴听到您切换到 html。

    我确实将我的设计导出为 PDF、因此我拥有所有数据、我想我必须从头开始使用这些数据。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

    刚刚尝试重新创建之前的设计(请参阅随附的):

    我找不到同相输入上具有 Vref 的单电源选项。 我希望在设计中使用新的滤波器使用相同的 OPA228。

    这是可行的吗?

    谢谢

    Petere2e.ti.com/.../TI_2D00_80_2D00_80_2D00_400.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    目前、新的滤波器工具假定正负电源具有相同的幅度、并且不设置输出共模电压。

    解决方法是向 R3和运算放大器的正极端子添加一个电压源、幅度为(Vcc-Vee)/2、并将 Vee 设置为0。

    感谢您的反馈、我们会将此功能添加到我们的待办事项中、并在将来提供!

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

    是否不建议使用单电源运算放大器? 或者、我之前设计中使用的 OPA228为何不在候选列表中?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    非常好的问题! 为了使工具满足出口管制要求、部分器件被暂时排除在列表之外。

    我们目前正在解决此问题、以便将这些器件放入工具中。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alfred 的支持,期待您的全新闪亮(和无闪光!) 工具。

    Peter