请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C40 主题中讨论的其他器件: UCC28740
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在使用 UCC28C40D、想知道 RT/CT 引脚上为什么会有这样的引脚。 有人知道为什么该 IC 只有7个引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Keith、
感谢您联系我们。 我检查了数据表、发现 UCC28C40有8个引脚。 请在下面找到数据表链接。 根据数据表、引脚4是 RT/CT 引脚。 Webench 原理图还具有 RT/CT 引脚。
数据表链接: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28c40.pdf
目前、我们不支持 Webench 上反激式的电气仿真。
此致、
Bhushan
Bhushan Waghmare、您好!
我已经浏览过该规格、我看到 UCC28C40D 有8个引脚、在进一步检查之后、我正在使用的 EVM 上有一个 UCC28740、即7个引脚。 我的错误。
Keith