This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21404:如何针对直流12V IN 至交流12V OUT 1A 修改此设计?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829038/pmp21404-how-to-modify-this-design-for-dc-12v-in-to-ac-12v-out-1a

器件型号:PMP21404

你(们)好  

如何针对 直流12V 输入至交流12V 输出1A 修改此设计 PMP21404?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 PMP21404是一款升压转换 器、可在高达0.87A 的电流下提供221V 的固定直流输出电压。

    输入范围为120V - 350V。

    您想将输入更改为12V 直流电吗?

    输出是否为12V 交流电?

    如果是这种情况、这是一种全新的设计。

    谢谢、

    Robert