This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:增加 CHG 和 DSG MOSFET 后对驱动电路的影响。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829182/tida-01093-affect-on-driving-circuit-after-increasing-chg-and-dsg-mosfets

器件型号:TIDA-01093

大家好、

在 TIDA-01093中、如果我们增大 CHG 和 DSG MOSFET、那么对驱动电路有什么影响?

我们将增加 MOSFET 以提高功能。

等待最早的回复。

谢谢

此致、

Prathamesh Patil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    您应该能够增加 MOSFET 的数量、但额外的电容可能会减慢开关时间。

    此致、

    Matt