This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:如何安装散热器?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828994/tida-01604-how-to-mount-the-heat-sink

器件型号:TIDA-01604

 参考 PCB 设计中没有预留的散热器安装孔。 如何在图中安装和卸下散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL、

    PCB 上安装了10个功率 MOSFET、使用螺钉、MOSFET 引脚弯曲90度并穿过 PCB 上的孔。 PCB 板位于 MOSFET 的顶部、并焊接了这36个引脚。  

    此致、

    江姚