This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11107:电源范围扩展和兼容性等级0?

Guru**** 2893680 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11107, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827495/pmp11107-extension-of-the-power-supply-range-and-compatibility-class-0

器件型号:PMP11107
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

您好!

参考设计 PMP11107作为 PoE 3类应用提供、输入电压范围为36V 至57V。

我想知道是否可以为电路提供12V 电源、以及此设计是否可以像 TPS23753A 那样用于0类。

谢谢、此致

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计不会在12V 输入电压下运行。  这需要重新设计、包括新的变压器。

    是的、此设计可以指定为0级而不是3级。  这意味着最小负载将为0.44W、而不是6.49W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    如果我理解正确、您将讨论 LDT0567-50变压器?

    您是否有能够获取12V 至57V 电压的变压器基准?

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有采用可在12-57V 输入下工作的双路输出的设计。  我有一个具有12-57V 输入的5V 输出设计。  您可以使用此选项并为3.3V 添加 POL 转换器。  请参阅随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../PMP9168_5F00_RevA_5F00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我会再来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打扰您,但我有一个问题,您是否有办法更换 HA3908-AL 变压器,因为我找不到它的数据表?