This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15043:HV 侧电压范围

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828103/pmp15043-hv-side-voltage-range

器件型号:PMP15043
主题中讨论的其他器件:TPS61178

大家好、

我想使用您的参考设计来测试电池。 HV 侧是否必须大于12V? 我计划使用9V-12.6V 范围内的3s 锂离子电池。 哪些组件要求12V 最小电压?
感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我不确定是否理解问题。  TPS61178是一款升压控制器。  因此、对于升压开关、HV 侧应高于 LV 侧。  总之、让我向我们的 TPS611781专家介绍一下、他们很快就会回答您的问题。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经找到了答案。  LV 侧为1S 锂离子3V-4.2V、该锂离子电池从 HV 侧3S 锂离子9-12.6V 放电和充电。 但有一个线性稳压 器 UA78L09A 、它需要从 HV 侧至少11.5V 的电压。 这就是为什么 HV 侧需要至少12V 电压、而我需要9V 至12.6V 电压。  因此、我将为 UA78L09A 控制器使用外部电源。
    感谢你能抽出时间。
    Jan Pavlas